结果:找到"工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴片5032_2P 30PPM 20PF片5032_2P 30PPM 20PF",相关内容1000条
- 硬件工程师必看!贴片晶振电路图7个设计要求
- 硬件工程师是不是遇到过这些晶振电路设计问题?布线、电容匹配、防干扰等等。扬兴晶振厂家给大家提供几点贴片晶振原理图基础设计要求,满足以下几大要求,基本上就可以设计出合适的SMD晶振原理图!1、在PCB设计是,石英晶体的外壳必须接地,可以防止晶振的向往辐射,也可以屏蔽外来的干扰。晶振下面要铺地,可以防止干扰其他层。因为有些人在布多层板的时候,顶层和底层不铺地,但是建议晶振所在那一块铺上地。2、贴片晶振电源去耦非常重要,建议加磁珠,去耦电容选三个,容值递减。时钟输出管脚加匹配,具体匹配阻值,可根据测试结果而定。3、晶振底下不要布线,周围5mm的范围内不要布线和其他元器件(有的书是建议300mil范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振电路图 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-11 11:21:00
- 晶振在五种不同行业的应用,你了解多少?
- 晶振是许多电子产品中必不可少的电子元件,选用的种类和标准也及其多。不同类型的晶振具备不同的参数,使用在不同的领域,发挥着不同的功能作用。晶振分有两种频率系列,一款是MHZ系列,一款则是KHZ系列对于一些特定的应用场景,晶振已经有很大一部分形成了专用标准,以下便是不同的晶振频率所使用在什么产品上。1、家电类领域彩色电视机:443MHZ(PA制)、3.58MHZ(NSC制)和8.86MHZ(TDA3560、TDA3565等集成电路用)等。遥控器:455KHz、480KHHz、429MHZ、500MHZ和560MHZ等晶振。微处理器:1MHZ、4MHZ、4.5MHZ、8MHZ和和10MHZ等几种晶...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振行业 晶振频点 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-04 18:22:00
- 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
- 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振选型 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
- 工业级晶振与民用级晶振分别应用在哪些领域呢?
- 晶振行业的人都知道晶振分类很多,因为不管是陶振晶振还是石英晶振,还是石英晶体振荡器,而石英晶体谐振器都被不同的人称之为是晶振。以至于很多时候大家都搞不清了,一般普通晶振被称之为是民用级晶振,那么到底什么是工业级晶振呢?工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-+85℃,具有较强的防震功能、稳定性要比普通的晶振好,并且可由两个极限温度的频差可算出最小温度频飘可以做到20PPM,这个数值越小,相对的该产品质量也越好,当然在成本上也是高了很多的。工业级晶振与普通民用级晶振比有什么区别呢?与民用级晶振相比,工业级晶振在工作温度方面可以达到-40—+85℃,而民用...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 工业级晶振 民用级晶振 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:04:00
- 有源晶振和无源晶振能够互换吗?
- 晶振有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源晶振跟无源晶振有差别,但是,都是晶振,能不能再同一个电路中互换呢?答案是可以的。有源晶振 首先要了解,有源晶振跟无源晶振的差别,有源晶振由石英晶体加震荡片组成的,也称为晶体振荡器。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,连接方式也简单。有源晶振脚位接法为:1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压。无源晶振 无源晶振也称为晶体谐振器,晶振脚位通常以2脚跟4脚居多,无源晶振在电路中需要借助外部电路起振,自身无法起振。无源晶振一般都是接入两个脚,虽然有一些无源晶振有四个脚,但是接入电路时还是跟两脚的无源晶振一样。无源晶振加上外部电路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 贴片无源晶振 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-24 17:23:00
- 看了才知道,晶振在智能家居应用这么广!
- 近十来年,随着互联网和物联网技术的不断迭代发展,智能家居的时代早已来临,各种无线传输技术以及智能家居也逐渐被大众所接受,比如智能电视、冰箱、灯光控制系统等产品开始层出不穷。进入21世纪后,基本就是智能化时代,提升家居安全性、便利性、舒适性,并实现环保节能的居住环境,以及节省大家的劳动时间,还提高了生活质量,因此智能家居产品很快深得人心。智能家居在我国已经历了概念普及期,常见的智能家居主要包括控制主机、智能照明系统、电器控制系统、家庭背景音乐、家庭影院系统、对讲系统、视频监控、防盗报警、电锁门禁等。晶振应用于智能家居产品系列晶振在智能家居上的作用智能家居市场的消费潜力必然是巨大的,产业前景光明...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振应用领域 石英晶振 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-26 17:04:00
- YXC49S晶振/HC-49US12MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- YXC49S晶振/HC-49US12MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- 所属专栏: 代售推荐 标签: YXC 49S晶振/HC-49US 12MHZ 20PF ±20PPM -40~85度工业级晶振 新到货 发帖人:wzq4115 发帖时间:2018-03-16 15:49:00
- YXC49S晶振/HC-49US8MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- YXC49S晶振/HC-49US8MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 49S晶振/HC-49US 8MHZ 20PF ±20PPM -40~85度工业级晶振 发帖人:wzq4115 发帖时间:2018-03-09 15:26:00
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶)贴片5032_2P30PPM20PF
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶),特点:1.性价比超高,100个以上:¥0.67/个(折合1圆盘670.00元)工业级的品牌,工业级-40~85℃工作温度,-55~125℃的存储温度封装:贴片5032_2P,占用面积小,节约PCB板面积。精度:30PPM匹配电容20PF手册:50322PIN规格书--玻璃封装.pdf(下载次数:26)型号:8MHZ,12MHZ,16MHZ,22.1184MHZ,24MHZ,25MHZ8MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_123791.html12MHZ,http://www.szlcsc.com/product...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴片5032_2P 30PPM 20PF 发帖人:电子工程师 发帖时间:2017-08-03 14:59:00
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶)贴片5032_2P30PPM20PF
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶),特点:1.性价比超高,100个以上:¥0.67/个(折合1圆盘670.00元)工业级的品牌,工业级-40~85℃工作温度,-55~125℃的存储温度封装:贴片5032_2P,占用面积小,节约PCB板面积。精度:30PPM匹配电容20PF手册:50322PIN规格书--玻璃封装.pdf型号:8MHZ,12MHZ,16MHZ,22.1184MHZ,24MHZ,25MHZ8MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_123791.html12MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴片5032_2P 30PPM 20PF片5032_2P 30PPM 20PF 发帖人:电子工程师 发帖时间:2017-07-24 17:51:00
返回